+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
TMEサーチエンジンでは、次のような記号を使用して欲しい製品を検索することができます。
これらの記述はすべて、任意の構成にすることができます。例えば、
TMEベースの製品検索を容易にするために、検索エンジンに「マイナス」機能を追加しました。これは、検索結果からいくつかの単語を追加または除外することができます。 検索エンジンのウィンドウでは、演算子なしでいくつかの単語を入力するだけで、目的の結果を得ることができます。また、マイナス記号(-)を追加することで、検索結果を絞り込むことができます。
マイナス記号(-)を単語の前に付けると、その単語を含む商品が検索結果から除外されます。
マイナス機能を使用する場合、少なくとも1つの検索要素が除外されていなかればなりません。
例:
1N -1N4007 - 1N4007ダイオードを除く全ての1Nダイオードを検索します;
1N -1N4007 -1N4002 - 1N4007と1N4002ダイオードを除く全ての1Nダイオードを検索します。
検索エンジンとその新機能に関するご意見、ご感想、またオンライン・サービスの効率化に関するご提案をお寄せください。[email protected]までお送りください。