+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

パラメータシステム

これは、フィルタを使用して製品の検索範囲を絞り込むことができ、特定のパラメータ、特定の製品の特性を選択できる非常に便利なツールです。この機能を使用するには、特定のパラメータの検索された値をチェックする必要があります。

指定されたパラメータ値を選択すると、検索基準がこの基準を満たす製品に限定されます。あるパラメータに関して一度にいくつかの値をチェックすることが可能です。選択されたパラメータに特定の値を選択すると、可能な値が更新され、他のパラメータで選択されます。基準を満たさない値はグレー表示され、リストの最後に配置されます。

パラメーターが指定されている間、製品リストは空です。選択した条件を満たすコンポーネントを確認するには、“フィルターを使用”ボタンをクリックする必要があります。検索されたプロパティを持つすべての製品が画面に表示されます。与えられたパラメータの制限は、以前に使用されたフィルタを削除するか、または選択した値をオフにして自由に変更できます。

指定されたパラメータ値は、検索フィールドに所定のフレーズまたは値を入力することによって、パラメータ値を持つウィンドウの下に位置することによって、迅速に見出すことができる。この機能には他の便利な機能もあります。数値パラメータの場合、値を検索することができます:

  • 与えられた値よりも高い – 例えば>5を入力する
  • 与えられた値より低い - 例えば<5を入力する
  • より高い、またはさらには – 例えば>=5を入力
  • 下限またはそれ以上 – 例えば<= 5を入力
  • と、例えば、与えられた範囲から - 例えば5-10

(重要な注意 – パラメータの前後に空白を入れないでください)

パラメータシステムは、値の基本的な接頭辞を正しく解釈することもできます。例えば、 - ミリ -m;キロ - k;ナノ - n。

注意。パラメータの値の検索ウィンドウでは、基本単位(例えば、アンペア - A、ボルト - V、ファラッド - Fなど)は使用されません。接頭辞は、役に立つときにのみ使用してください。

検索パラメータの値ウィンドウを使用して、チェックされた値に合致する記事のリストに興味がある場合、実行ボタンを押すことは、“フィルターを使用”キーをクリックするのと同じです。さらに、与えられたパラメータの値が割り当てられているすべての記事のリストを表示するには、このパラメータの検索の空のフィールドにカーソルを置き、 "実行" キーをクリックします。

一方、“フィルター除去”ボタンを使用して、選択したパラメーターの値をすべてチェックします。

特定のグループの利用可能なパラメータの数または検索結果の数がデフォルトで表示されているものよりも高い場合は、 "フィルター追加" ボタンを使用して、次のものを追加できます。次に、選択可能なパラメータを含むリストが画面に表示されます。必要なパラメータにチェックを入れ、“変更の確認”ボタンで選択を確定します。同様に、パラメータをキャンセルするには、リストでそのパラメータをオフにしてから、“変更の了承” ボタンで選択を受け入れます。パラメータは任意のウィンドウで "x" を使用して自由にオフにすることもできます。

パラメータを持つウィンドウの後ろに "フィルター追加" オプションを使用すると、パラメータを追加することができます。これにより、製品のフィルタリングプロセスが実行されます。

特定のグループまたは検索結果から作成された記事のすべてのパラメータがリストに表示されます。パラメータの名前、単位または製品の発生数でリストをソートすることができます。

さらに、選択した製造者の製品に検索範囲を絞り込むこともできます。使用可能な製造者のリストが最初のパラメータウィンドウに表示され、必要に応じて1つの製造者を選択できます。