2J Antennas
2J社はスロバキアの企業です。2002年に設立され、当初から現代の通信システム、特にモバイル機器の分野で使用されるアンテナという狭い領域に焦点を絞っていました。2J社の製品は、瞬く間に世界市場で人気を博しました。2008年には英国に、数年後には米国のサンディエゴ、そしてフェニックスにオフィスを開設しました。
TMEのカタログに掲載されている2J社のアンテナには、いくつかの種類があります。薄型の基板上に配置された小型のラジエーターで、工場で接続ケーブルが取り付けられています(小型化された機器を念頭に置いて設計)。2つ目のタイプは、SMDコンポーネント(携帯機器回路用など)です。また、SMAソケットに装着するショートアンテナや、アンテナを最適な位置に配置することで受信機や送信機の性能を向上させる製品(長い接続ケーブルと密閉された本体を装備)もラインナップされています。このサプライヤーの製品は、一般的な通信規格に対応したアプリケーションに適しています。Bluetooth、Wi-Fi、LTE(および5G)に対応しています。2J社のソリューションの中には、RF直接接続用のモジュールや、SIGFOXやZigBee規格に基づくネットワークとの通信に特化したものがあります。また、GPSやBEIDOUなどのGNSS(Global Navigation Satellite System)信号に対応するアンテナも用意されています。2J社では、複数のアンテナを1つの筐体に収めた「コンボ」(Combination Antennas)ソリューションも提供しています。