GRÄSSLIN
GRÄSSLIN社は、社員4人の家族経営会社として活動を開始しました。今日、同社はタイマースイッチ技術のパイオニアとして知られています。独創性とマーケット感覚を伴った高い柔軟性により、この家族経営の小さな工場は、タイマースイッチ技術、温度・光制御、およびメーター用安全スイッチ技術の分野で国際的に認められたスペシャリストになりました。GRÄSSLINは、約50か国で1500以上の製品を販売しています。
2000年、同社はGE Power Controlsに統合され、その取り扱い製品と販売規模の両方の点で大幅に事業を拡大することができました。2007年以降、GRÄSSLINは、米国イリノイ州スプリンググローブを拠点とするエネルギー制御システムの大手メーカーであるIntermatic Groupに属しています。タイマースイッチ、および光と温度の制御分野においてGRÄSSLIN社のエンジニアが有する豊富な経験は、エネルギー管理ソリューションのグローバルスペシャリストとしてIntermaticに重要な貢献をしてきました。
GRÄSSLINは、新商品の開発と新技術の活用に常に対応しています。メニューに基づいた最初のシンプルなデジタルデバイス操作の哲学は、2004年に室内用タイマーサーモスタットにワイヤレス技術を組み込むことでした。現在、メーターはBluetoothとLANを介して通信しています。スマート製品の新しい製品ラインTalentoでは、GRÄSSLINは新世代のデジタルタイマーを市場に投入しました。同時にGRÄSSLINは、完全なシステム制御のためのさらなるデバイス開発に取り組んでいます。