GTV Poland
GTV Lightingは、ポーランドの照明および関連アクセサリーのメーカーです。同社は15年前に設立されました。光源、技術用・工業用照明器具、屋内・屋外用装飾照明器具を扱っています。GTVは、照明の制御に使用される電気設備機器も提供しています。このメーカーの製品は、家庭、庭園、オフィス、産業施設などで使用されています。
TMEカタログでは、GTV Lightingの製品群に、住宅、オフィス、広告、イベントなどの照明として最も人気のあるLEDストリップとモジュール用のアクセサリーが掲載されています。このメーカーは、屋外だけでなく、屋内や小さなスペース(キャビネット、ショーケースなど)でもLED素子の設置を容易にするために、多数のアルミニウム製プロファイル(長さ1mおよび2m)を生産しています。これらの製品は、GTV Lighting社が製造するガスケット、カバー、ヒンジ、マスキングロゼットに適合しています。さらに、同社は標準的なDCおよびAC電圧に適した接触・非接触スイッチも提供しており、市販されているほとんどのLED光源に対応しています。