+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

HONEYWELL

ハネウェルは、100年以上の経験を持ち、名誉あるメーカーグループに属しています。このブランドは、1906年にインディアナ(米国)で作られました。現在、その本社はノースカロライナ州シャーロットにあります。このメーカーは、生産工場と配達事務所のグローバルネットワークで、世界中の多くの国で10万人以上を雇用しています。

ハネウェルのポートフォリオには、主に自動化と電気機械の分野の製品が含まれています。このサプライヤは、業界で使用され、消費者向けデバイスのコンポーネントとして使用される、優れた品質のスイッチ(マイクロスイッチ、トグルスイッチ、およびロックで保護されたスイッチ)のために知られています。おそらく、同社の活動の最も重要な分野はセンサーとトランスデューサーです。ハネウェルは、産業応用向けのセンサーの製造に注力しています。これらには、圧力、磁場(ホール効果センサーを含む)、温度、および複雑な生産プロセスの自動化を可能にするその他のコンポーネントの精確なセンサーが含まれています。

ハネウェルの売り出しは、特に航空、建設、建築と建設自動化などの経済部門、および生産プロセスに対応しています。また、当社は、人間工学と生産安全性(SPS)を向上させるソリューションの世界的リーダーでもあります。さらに、ハネウェルは、業界向けの最新の環境に優しいソリューションの開発を目指しています。

商品

メーカー製品を見る