MEDID
MEDIDは、スペインの業務用測定機器メーカーです。同社はバルセロナで1932年に設立され、同国におけるメジャー製造のパイオニアといえます。長年の経験と技術開発により、MEDID社は、生産プロセスを改良し、顧客にヨーロッパ基準を満たした最高品質の測定機器を提供することができるようになりました。洗練されたデザインや、作業性に影響を与える仕上げにも注目です。MEDID製メジャーは、最高クラスの正確性により、高い精度が要求される現場で使用することができます。
同社の製品ラインナップとしては、角度計、斜角定規、分度器付き水準器、折尺、ウォーキングメジャーおよび様々な長さ・幅のメジャーなどがあります。
また、MEDIDでは、刃物、グラインダ用カッターおよび砥石なども製造しています。