MESTO
MESTOは、家族の伝統を色濃く残すドイツの企業である。1919年にフライブルクで、カール・シュトックブルガーとエルンスト・シュトックブルガーの2人の兄弟が工房を設立したのが始まりです。時代とともに事業は飛躍的に拡大し、今日では、創業者の孫であるベルント・シュトックバーガーが経営する、広範な製造・開発設備を備えた先進的な企業となっています。MESTOは、高圧噴霧器のトップメーカーであり、肥料から含浸剤、防腐剤まで、さまざまな物質の塗布や投与に使用できます。このようなツールは、自動車、園芸、農業、園芸、林業、清掃作業などの幅広い産業で使用されています。また、工業用切削やボーリング作業中のクーラント塗布にもよく使用されます。
TMEのカタログに掲載されているMESTO製品には、特筆すべきいくつかのグループがあります。まず、ジェットノズルと調節可能な噴霧器を装備した従来のトリガーと圧力噴霧器があります。厳選されたモデルには、ハンドポンプが搭載されており、タンク内の圧力を高めることができます。MESTO社はまた、バックパックのように噴霧器を持ち運ぶためのショルダーストラップを装備した、このような装置のかさばるバージョンも提供しています。このソリューションはガーデニングでよく使われます。最も先進的な噴霧器のモデルは、外部の圧縮空気源に接続することができ、そのノズルは細長いスプレーピストルに取り付けられており、高い場所やそうでなければ手の届かない場所への液体の分配を容易にします。これらの製品のほとんどは、アルコール、酸/アルカリ、オイル、パラフィンなど、多様な化学物質を扱うように設計されています。サイズにもよりますが、タンクには1リットルから10数リットルの液体を入れることができます。