SCAPA
SCAPAは、自己接着性の絶縁テープ、固定テープ、シーリングテープ、および関連製品の最も有名なメーカーの1つとして知られています。同ブランドの製品は、米国と欧州を主要市場として世界に流通しています。同社は、キャリアと接着剤の両方の製造に使用される材料について独自の研究を行っており、製品の品質が最も要求される自動車業界や医療業界において、自社の製品が高い評価を受けるようにしています。
TMEカタログには、電気絶縁、締結、およびシーリングテープを中心とした一連のScapa製品が含まれています。これらは異なる特性(長さ、幅、厚さ)と明確に定義された適用領域を持っています。Scapaの製品範囲には、自己-アマルガメートテープ、テキスタイルテープ、フィラメントテープ、超-強力粘着テープ、滑り止めテープなどが含まれます。サプライヤーはまた、特別な絶縁コイル、電源回路/高電圧回路(最大132 kV)および振動減衰テープ用の材料を製造しています。Scapa製品の主な機能は次のとおりです。広い動作温度範囲、凹凸のある表面への接着、特定の適用領域に最適に調整された特殊な接着剤の使用。選択されたScapaテープは、例えば機械的損傷、湿気、溶剤、オゾンに耐性があります。