+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

SEEED STUDIO

* SEEED STUDIO は、ますます普及している_オープンソース/ハードウェア_プロジェクトのトレンドに適合する電子モジュールの製造元です。この会社が提供する製品は、Arduinoとシングルボードコンピュータの愛好家にとって理想的です。Groveシリーズのモジュールは、愛好家、学生、そしてプロトタイピング会社の間で特に人気があります。この規格では、標準化されたインタフェースを使用してさまざまなシステムコンポーネントを簡単に接続できます。TMEのオファーには、多数の Groveセンサーモジュールがあります。気象センサー(温度計、気圧計、湿度計)から位置センサー(磁力計、加速度計、ジャイロスコープ)から指紋センサーなどのより複雑なソリューションまで。さらに、 SEEED STUDIO のGroveモジュールファミリーには、プログラム可能なユニバーサルコントローラーも含まれています。それらのほとんどはArduinoと互換性があります。それらの主な利点は、より複雑な周辺システムにあります。そのため、ボードは無線接続(Wi-FiまたはBluetooth、あるいはその両方)を使用してください。製造元、 SEEED STUDIO は、標準的なホワイトペーパーだけでなく、Webサイトで膨大な数のガイドやサンプルプロジェクトも共有しています。そのおかげで、Groveシリーズモジュールは初心者の電子技術者でさえも起動することができます。