TOPMET
TOPMET は、1989年以来市場で稼動しているLEDプロファイルおよび照明エンクロージャのポーランドの製造会社です。同社は高品質のLEDプロファイルを製造しています。
当初から、同社は新しい技術を照明業界に導入してきました。 TOPMET は、小型照明システムの製造の先駆けとなりました。 この期間中、同社は、低出力ライトをダイカストする革新的な(照明業界で)技術を使用していました。 90年代半ばには、 TOPMET は最新の照明技術のリーダーであるPHILIPS社とオスラム社と協力し、その結果、製品の品質と耐久性が向上しました。
彼らの製品の大半は、ポズナンにある TOPMET 工場で製造されています。 ライトアーキテクチャーの専門家チームは、世界の動向をモニターして、ユニークなプロジェクトや最適なソリューションを作成することができます。
TOPMET の主な製品は、表面(フラット)、角、くぼみ、および楕円形のプロファイルです。