+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
発行日: 28-07-2020 🕒 2 分钟阅读
一部のシステムは、干渉に対して高い感度を備えています。さらに、損傷が発生した場合、これが操作にどのように影響するかを予測することは困難です。X/Yコンデンサーは両方の問題を解決します。このようなコンデンサーは干渉を除去するだけでなく、特定の方法で破壊されます。これらの機能は、干渉や強いパルスからシステムを保護するのに役立ちます。
何年来、X/YコンデンサーはTHT取り付けバージョンで市場に出回っています。残念ながら、このような取り付けタイプはシステム全体の圧縮を減らし、ボードの設計と組み立てプロセスを複雑にします。そのため、米国KEMET社/株式会社トーキンは表面実装技術(SMT)用のエンクロージャー内にX/Yコンデンサーを設計しました。このようなソリューションにより、少量システムの構築と生産時間の短縮が可能になります。米国KEMET社/株式会社トーキン コンポーネントを使用すると、いかなるフィルタリングシステムも完全に機械に取り付けることができ、ボードに追加の穴を開ける必要はありません。
TMEは、1808、1812、および2220エンクロージャーの250VAC用のX1/Y2およびX2フィルターコンデンサーを提供しています。これらの素子は、最大125°Cまでの温度環境で動作できます。C0GおよびX7R誘電体コンデンサーが利用可能です。
| 特徴: | |
| コンデンサータイプ: | セラミック |
| 動作電圧 | 250VAC |
| キャパシタンス | from 10pF to 4,7nF |
| 使用温度 | -55°Cから125°Cまで |
| 公差 | ±5% or ±10% |