+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
発行日: 18-06-2025 🕒 4 分钟阅读
Broadcom社は電子業界でよく知られています。その製品は高品質、信頼性、そして革新性で知られ、日常使用のデバイスを設計するエンジニアや技術者から広く認識されています。このアメリカのメーカーのポートフォリオは本当に広範で、その重要な部分の一つがTMEカタログで広く利用可能な光電子部品です。
Broadcomは、多様なLEDダイオードを提供しています。これらのコンポーネントは、THTまたはSMDの取り付け用のクラシックなフォーマットで利用可能です。バリエーションは本当に多く、クラシックなダイオードの中には、長方形または円形のレンズ(直径1.65mmから5mm)を持つ半導体があります。SMDエレメントは、0402から3735までのほぼすべてのケースバリアントで利用可能であり、PLCC2、PLCC4、PLLC6などのより専門的なものもあります。ダイオードの範囲は、紫外線から可視光帯、赤外線までほぼすべての波長をカバーしています。また、二色または三色のバージョンも利用可能です。Broadcomの広範な製品ラインナップにより、設計されたソリューションに適した特定の色、発光角、またはパワーのダイオードを簡単に見つけることができます。
メーカーはまた、LEDダイオードと同様に、SMDおよびTHTの取り付けバリアントで利用可能なトランスオプトも提供しています。これらの光電子部品の特徴として、最大5000Vrmsまでの優れた絶縁性と電磁干渉に対する耐性が挙げられます。これらの要素は1、2、または4チャンネルで、アナログまたはデジタル出力があります。また、Broadcomはシンプルなアプリケーション用の標準コンポーネントから、25Mbps以上のデータ伝送速度で設計された高速モデルまで提供しています。これらは現代の自動化システム、産業、およびエネルギーネットワークに最適なソリューションです。
Broadcomが製造するディスプレイには、さまざまなサイズと色のクラシックな7セグメントデザインがあります。重要なことに、単一の数字を表示できる標準的なデザインに加えて、プラスまたはマイナスの符号を表示できる特殊な要素もあります。TMEで利用可能な別のカテゴリには、小型のマトリックスディスプレイも含まれています。これらは、より大きな文字マトリックスに配置された単一の発光セグメントに基づいています。これは数字でも文字でもあり得ます。
LEDインジケータは、プラスチック製のボディに配置された単一のダイオードからなる特定の要素です。これらはいくつかのサイズと色のバリアントで利用可能であり、PCBに取り付けるために設計されています。インジケータは、その光によって表される状態がユーザーによって読み取られるように、大きなデバイスのケースの一部として組み込まれることがあります。
Broadcomの製品ラインナップには、フォトダイオードやフォトトランジスタなどのフォトエレメントも含まれています。これらの光に反応するコンポーネントは、SMD取り付け用に直接ラミネートに取り付けられます。それらの光の波長に対する感度は特定の要素によって異なり、420nmから960nmの範囲にあります。また、ダイオードまたはフォトトランジスタのレンズが透明または黒であることも注目に値します。
TMEの製品ラインナップには、産業用に設計されたToslink送信機と受信機も含まれています。これらは送信または受信の機能を果たすことができますが、双方向の伝送をサポートするバリアントもあります。デバイス間のデータ伝送速度は主に距離に依存し、その距離が短いほど、伝送速度が速くなります。たとえば、HFBR-1523ZとHFBR-2523Zのペアでは、30mで5Mbd、120mで40kbdの速度が可能です。Toslinkデバイスは、金属線を使用した従来の通信の代わりに、はるかに先進的な光ファイバーを使用する産業向けに設計されています。