+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
発行日: 27-11-2019 🕒 1 分钟阅读
私たちTMEは米国の産業向け情報通信ソリューションメーカー ANTAIRA Technologiesとの協力関係を確立しています。
同社は2005年に設立され、14年間絶え間なく製品を開発してきました。製品はさまざまな種類の通信媒体を活用しており、それによって普遍的なソリューションを提供することに成功しています。例として、UTPケーブル、光ファイバーやWiFi、ZigbeeまたはBluetoothなどの電波をあげることができます。
信頼性のあるANTAIRA社製品は要求レベルの高い様々な用途で使用されています。 同社の製品が使用される主な産業は、産業自動化、エネルギー産業、医療、交通輸送、映像監視システムです。