+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
発行日: 24-09-2020 🕒 1 分钟阅读
TMEのカタログには、OWONが提供するオシロスコープが含まれるようになりました。それは、最新のデジタルオシロスコープSDS(低価格バージョン)およびXDS(専門シリーズ)です。XDSシリーズのすべての利用可能なモデルには、40Mのメモリがあり、標準としてI2C、SPI、RS232、UART、およびCAN信号をデコードできます。XDS3202A、XDS3104AE、XDS3204AEモデルは14ビットの垂直解像度を備え、XDS3102Aモデルは12ビットを備えています。
SDSシリーズの製品は、教育目的およびアマチュア向けです。XDSモデルは、研究所、開発部門、品質管理、および保守に最適です。
新しいOWONのオシロスコープをぜひご覧ください。