+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

TMEでのDwin Technologyのオファー

発行日: 26-09-2025 🕒 2 分钟阅读

2003年に設立されたDwin Technologyをご紹介します。同社は集積回路(IC)の設計に強いバックグラウンドを持つブランドで、現在ではHMIとTFT LCDのスマートディスプレイモジュールの主要な製造業者の一つであり、設計から完成品の実装までの全生産チェーンを持っています。

TMEのDwin Technologyのオファー

T5Lプロセッサー搭載ディスプレイ

DWINモジュールの主要な特徴は、独自のグラフィックプロセッサーT5Lの使用です。これにより、グラフィックの生成からタッチパネルの操作、インターフェースのロジックまでのすべてのタスクが、外部マイクロコントローラーを使用することなく実行されます。これにより、実装時間が短縮され、プロジェクトでの統合が大幅に簡素化されます。

また、製造元はDGUS II (DWIN Graphic Utility Software)という環境も提供しており、これによりユーザーインターフェースの迅速かつ直感的な作成が可能になります。編集はグラフィカルモードで行われ、プログラミングの必要性がないため、エントリーレベルをさらに下げ、設計プロセスを加速します。

TMEのカタログでは主に以下のものが利用可能です:

T5Lプロセッサー搭載のTFT HMIディスプレイ – 2.8インチから10.1インチまでのサイズ、タッチパネル付きバージョン。

ディスプレイ用アクセサリー – 通信ケーブルや統合を容易にする部品。

このようなハードウェアとソフトウェアの組み合わせにより、DWINモジュールはほぼ即座に使用可能であり、これにより、プロのシステムインテグレーターや自分のプロジェクトを開発している設計者にとって理想的な選択肢となります。

rightColumnPicture rightColumnPicture

こちらも見る