+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
Python( )は、読みやすさ、簡潔さ、そしてコードの記述のしやすさを重視して設計された、高水準のインタプリタ型汎用プログラミング言語()です。 1980年代後半から1990年代初頭にかけてグイド・ヴァン・ロッサムによって開発され、それ以来オープンソースプロジェクトとして発展を続けています。Pythonは自然言語に似た構文を特徴としており、初心者でも習得しやすく、アプリケーションの迅速な開発やプロトタイピングを可能にします。
この言語は、オブジェクト指向、手続き型、関数型プログラミングを含む複数のプログラミングパラダイムをサポートしています。動的型付けと自動メモリ管理により、効率的なリソース管理と簡素化されたソフトウェア開発が可能になります。Pythonには、ファイル処理、ネットワーク通信、数学演算、データベース との連携、その他多くのアプリケーション向けの関数を含む、豊富な標準ライブラリが付属しています。
Pythonの重要な特徴の一つは、そのエコシステムです。これには、データ分析 (NumPy、pandas)、機械学習 (TensorFlow、scikit-learn)、オートメーション (Selenium、Ansible)、Webアプリケーション開発(Django、Flask)、工学シミュレーション、ロボット工学 およびエレクトロニクス(例えばMicroPython)などの分野で、言語の機能を拡張するライブラリやモジュールが利用されています。Pythonは、学術、教育、研究の分野でも広く利用されている言語です。
この言語のバージョンはPython Software Foundationによって開発され、一般に公開されています。PythonはWindows、Linux、macOSを含む多数のオペレーティングシステム上で動作するため、プラットフォームに依存しません。その汎用性と柔軟性により、世界で最も広く使用されているプログラミング言語の一つとしての地位を確立しています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。