+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

バイト (B) - 定義

バイト(B) は、コンピュータシステムにおける情報の基本単位であり、通常は8つのビット で構成されます。これはデータを2進形式で表現するために使用され、256通りの2進値の組み合わせのうちの1つを符号化することができます。 実際には、のようなテキストエンコーディングシステム(ASCII やUTF-8など)において、1バイトで1文字(文字、数字、記号を含む)を格納できます。

コンピュータアーキテクチャにおいて、バイトはメモリの最小アドレス指定単位であり、オペレーティングシステムとプロセッサの両方が、バイト単位のデータブロックにアクセスし、操作することを意味します。アプリケーションによっては、バイトは整数、画像の一部、マシン命令、またはその他のデータ構造を表す場合があります。その解釈は、ハードウェアやソフトウェアによって処理される文脈によって異なります。

また、バイトは、コンピューティング、通信、デジタルエレクトロニクスで広く使用されているキロバイト、メガバイト、ギガバイトといった、デジタルメモリやデータ容量のより大きな単位の基礎ともなります。 情報システムにおいて、バイトはテキストのエンコード、データ伝送、メモリアドレス指定、およびマルチメディアファイルの処理に用いられます。その普遍的な性質により、バイトは現代のデジタル技術において不可欠な要素となっています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る