+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

DRAM - 定義

DRAM(Dynamic Random-Access Memory) は、ランダムアクセスが可能な揮発性半導体メモリの一種であり、主にコンピュータ、モバイル機器、および組み込みシステムのメインメモリとして使用されています。 各DRAMメモリセルは、1つのトランジスタと1つのコンデンサで構成されており、コンデンサには2進データビットを表す電荷が蓄積される。コンデンサは時間の経過とともに自然放電する傾向があるため、蓄積されたデータは定期的にリフレッシュする必要がある。この点が、SRAMのような不揮発性メモリ技術とDRAMを区別する特徴である。

DRAMの主な特徴は、メモリセル密度が高いことであり、これにより比較的低い製造コストで大きな記憶容量を実現できます。その結果、DRAMはワーキングメモリとして最も一般的に使用されており、CPUによって処理されるデータや命令を一時的に保存することが可能です。 アクセス時間はすべてのセルで均一であるため、DRAMは大量のデータセットへの高速アクセスが求められる環境において効率的です。

DRAMは動的な動作をするため、読み出し、書き込み、およびリフレッシュ操作を管理するために外部制御回路に依存しています。 SDRAM、DDR、DDR2、DDR3、およびそれ以降の世代などの最新の実装では、これらの動作をシステムクロックと同期させ、データのスループット を向上させ、メモリが現代のデジタルシステムの性能要件を満たせるようにしています。揮発性であるにもかかわらず、DRAMは、性能、容量、コストのバランスが取れた組み合わせを提供し、コンピューティングインフラの基盤となるコンポーネントであり続けています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る