+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

コンダクタンス - 定義

導電率( )とは、素子や材料が電流を流す能力を表す物理量である。これは抵抗の逆数であり、単位はジーメン(S)で表され、電圧が印加された際に電荷が対象物を通過しやすさを示す尺度となる。 直流(DC)回路において、コンダクタンスはオームの法則に従い、電流と電圧の比として定義される。ここで G = 1/R であり、G はコンダクタンス、R は抵抗を表す 。

材料特性の観点から、導電率は導電性材料の種類、その長さ、断面積、および温度に依存します。材料の電気抵抗が低いほど導電率は高くなり、電流の伝導効率が高くなります 。 技術的な実務においては、この概念は導体の評価だけでなく、エネルギー損失の分析、回路部品の選定、および電気測定の実施にも適用されます。

交流(AC)システムにおいて、コンダクタンスはアドミタンスの実部を構成します。アドミタンスとは、コンデンサやチョークコイルなどのリアクティブ要素を含む回路における伝導を表す複素量です。 つまり、コンダクタンスは、電界や磁界におけるエネルギーの蓄積に関連する虚数成分とは対照的に、実際のエネルギーの流れをもたらす伝導の成分を表しています。

導電率を理解することは、適切な回路設計、エネルギー効率の最適化、および伝導性能の評価を行うための電気・電子回路の測定および解析において極めて重要です。産業用途では、導電率測定法による分析において、導電率の変化を利用してイオン性物質の濃度を特定・測定する際、液体の化学的性質を決定するためにも導電率が用いられます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る