+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
抵抗( )とは、物質や電気回路()の構成要素( )が、電流の流れに抵抗する能力を表す物理的性質である。技術的には、ジュールの法則に従い、電気エネルギーを熱エネルギーに変換させる電気的抵抗の度合いを指す。 抵抗値は、材料の種類、長さ、断面積、および温度に依存します。SI における抵抗の単位は、[オーム (Ω)](/jp/ja/news/library-articles/page/61968/.
The phenomenon of resistance is associated with the interaction of free charge carriers, such as electrons であり、導体の結晶格子内の原子によって生じ、熱という形でエネルギー損失をもたらします。 物理的性質が安定し、温度が一定である材料の場合、電圧と電流の関係は線形であり、オームの法則によって記述されます。この法則によれば、抵抗は電圧と電流の比となります。実際には、すべての素子が線形挙動を示すわけではありません。そのような場合、「非線形動的抵抗」または「微分抵抗」という用語が用いられます。
抵抗は、電圧降下、電力分配、回路の安定性に影響を与えるため、電気回路の設計および解析において基本的な役割を果たします。これは、主に電流の制限、電圧の分圧、発熱、またはインピーダンスの整合 に使用されるレジスタなどのパッシブ素子を特徴づけるために用いられる主要なパラメータの一つです。 また、抵抗は導体、チョークコイル、またはプリント基板のレイアウトにおいて望ましくない要素として現れ、損失を引き起こし、効率を低下させる原因となることもあります。
材料科学の文脈では、材料固有のパラメータである「抵抗率」という概念により、異なる物質の導電性を比較することが可能になります。 銅や銀などの低抵抗率の材料は優れた導体とみなされますが、絶縁体 は高い抵抗を示し、電流の流れを実質的に遮断します。電源や信号伝送システムにおいて、エネルギー損失を最小限に抑え、デバイスの正常な動作を確保するためには、抵抗を考慮することが不可欠です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。