+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

アナログ信号 - 定義

アナログ信号( )とは、指定された範囲内で無限のレベルを取り得る連続時間の物理信号である。これは、電圧、電流、圧力、温度、光強度などの物理量の変動を、観測される現象に対して滑らかかつ比例的な形で表すものである。 有限個の離散的な状態をとるデジタル信号とは異なり、アナログ信号は連続的に変化し、自然界の変数を正確に反映することができます。

アナログ信号は通常、時間に依存する数学関数によって表され、その解析には微分積分学が用いられます。このような信号を記述する主なパラメータには、振幅 、周波数、位相などがあります。 その連続的な性質ゆえに、アナログ信号はノイズや干渉の影響を受けやすく、伝送、処理、または測定の過程でその精度や信頼性が損なわれる可能性があります。

実際には、アナログ信号は電子工学、オートメーション、通信、および計測システムで広く使用されています。これらは、デバイスの制御、情報の伝送、および技術プロセスの監視に用いられます。 アナログ信号処理は、オペアンプ、フィルタ 、変調器 、および検出器などのアナログ回路を用いて行われます。現代のシステムでは、アナログ-デジタル変換器(ADC)やデジタル-アナログ変換器(DAC)を用いてアナログ技術とデジタル技術を統合することが多く、さらなる処理、分析、または保存のために両形式間の変換を可能にしています。 アナログ信号 の表現の精度と忠実度は、伝送経路の特性、部品の品質、および適用されるフィルタリングや補償技術に依存します。高精度な用途では、干渉を最小限に抑え、測定または制御システム全体の熱的および時間的な安定性を確保することが極めて重要です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る