+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

トランジスタ - 定義

トランジスタ( )は、電気信号を増幅、スイッチング、および変調するために使用される半導体電子部品である。 その動作原理は、半導体材料(通常はシリコンまたはゲルマニウム )内部における電流または電荷キャリアの流れを制御することに基づいています。トランジスタは、集積回路、増幅器、論理回路、およびマイクロプロセッサベースのシステムにおける主要な要素として機能し、現代のアナログおよびデジタル電子工学の基礎となっています。

トランジスタには主に2つの種類がある:npn型およびpnp型を含むバイポーラ接合トランジスタ(BJT)と、MOSFETを含む単極型電界効果トランジスタ(FET)である。 バイポーラトランジスタでは、伝導には電子と正孔の両方の移動が関与しますが、電界効果トランジスタでは、電流は主に単一のキャリアタイプを通じて流れ、電界によって制御されます。 どちらの場合も、一方の端子(ベースまたはゲート)に印加される小さな制御信号によって、もう一方の端子(コレクタとエミッタ、またはドレインとソース)間の、はるかに大きな電流の流れが調整されます。

機能的には、トランジスタはスイッチまたは増幅器として動作します。スイッチングモードでは、2値論理演算を可能にし、論理ゲート 、レジスタ、およびデジタルメモリの構築に使用されます。リニアモードでは、オーディオアンプ、コンバーター、センサーなどのアナログデバイスにおいて、電圧や電流を増幅します。 設計に応じて、トランジスタは低電力、中電力、または高電力の用途に最適化され、直流から無線・マイクロ波帯に至る幅広い周波数帯域で動作可能です。

半導体技術の微細化により、トランジスタはチップへの集積化が進み、単一の集積回路に数十億個ものトランジスタが搭載されるようになりました。 その小型化、高速スイッチング、およびエネルギー効率の高さから、コンピュータ、モバイルシステム、産業用オートメーション、そして高度な通信・エネルギーソリューションにおいて不可欠な存在となっています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る