+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
](/jp/ja/news/library-articles/page/62160/)ゲルマニウム( )は、元素記号Ge、原子番号32の化学元素であり、周期表では半金属に分類される。 標準状態では、ダイヤモンドに似た結晶構造を持つ、硬く灰白色の固体として存在します。電気的性質が中間の半導体であり、ドーピングによってその特性を変化させることができるため、エレクトロニクス分野において重要な材料となっています。
電気を制御された方法で導く能力があるため、ゲルマニウムは最初のトランジスタ、ダイオード、および[整流器の製造に採用されました。その半導体特性は、耐熱性が高く加工コストの安いシリコンに取って代わられる前の、半導体エレクトロニクスの黎明期において特に広く利用されました。 それにもかかわらず、ゲルマニウムは依然としてニッチな用途、特に放射線検出器技術、高周波回路、光ファイバー 、およびヘテロ接合 などの高度な半導体構造において利用されています。
オプトエレクトロニクス分野では、ゲルマニウムは赤外線 に対する高い感度と、広範囲のスペクトル領域にわたる 放射線を吸収する能力が高く評価されています。 その機械的・化学的特性、および他の元素と合金を形成する能力により、複雑な物理的特性を持つ材料の設計が可能となる。地殻中には微量に天然に存在し、主に亜鉛や銅の鉱石に不純物として含まれており、これらの金属の精錬過程における副産物として抽出される。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。