+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
増幅器( )とは、入力信号の波形特性を変化させることなく、その電力、電圧、または電流を増大させることを主たる機能とする電子回路である。増幅器は、アナログ・デジタルを問わず数多くの電子システムにおいて不可欠な構成要素であり、オーディオ技術から産業用オートメーションに至るまで、幅広い用途における信号処理、伝送、再生において重要な役割を果たしている。
技術的な観点から見ると、増幅器は微弱な電気信号を受け取り、外部電源を利用して、周波数 、波形、位相といった重要な入力パラメータを維持しつつ、より強力な出力信号を生成します。増幅器の核心的な特性は「利得」であり、これは出力信号と入力信号の比として定義され、通常は線形単位またはデシベル(dB) で表されます。
増幅器は、トランジスタ、真空管、オペアンプ(演算増幅器)ベースの集積回路など、様々な技術を用いて実装できます。その動作範囲は、用途に応じて単一の周波数帯域から広範囲に及ぶ場合があります。アナログ回路設計において重要なパラメータには、帯域幅、直線性、雑音指数、および入力・出力インピーダンスなどがあります。 増幅器は、相互干渉を防ぐためにシステム各段を分離する信号バッファとしても機能します。
増幅器の用途は多岐にわたります。マイク信号をパワー段に適したレベルまで増幅すること、計測システムにおけるセンサー出力を増幅すること、さらにはラジオやビデオ信号を増幅することなどです。 デジタルシステムにおいて、増幅器はレベルシフタやパルスドライバとして機能し、信号の完全性を確保します。その設計は、特定のシステム要件や用途に応じて、高出力、低消費電力、高直線性、あるいは最小限の歪みを実現するように最適化されます。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。