+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

Raspberry Piの簡単セットアップガイド

発行日: 17-04-2025 更新日: 10-04-2026 🕒 4 分钟阅读

電子の世界に初めて足を踏み入れ、Raspberry Piを使って作業する予定ですか?この人気のあるコンピュータをステップバイステップで簡単かつ迅速に設定する方法を確認してください。

必要なハードウェア:

  1. Raspberry Piボード(モデル3B+, 4, 5)
  2. MicroSDカード(16GB以上推奨)とSDカードリーダー
  3. 電源(Raspberry Piモデルに特化したもの)
  4. HDMIケーブル(Raspberry Pi 4用にはmicro HDMI)
  5. モニター
  6. キーボードとマウス(USBまたはBluetooth)
  7. インターネット接続(イーサネットケーブルまたはWi-Fi)

はじめに

Raspberry Piは、小型で手頃な価格のコンピュータで、さまざまなプロジェクトや学習目的で使用できます。

このガイドでは、Raspberry Piのセットアップ手順を、初期のハードウェア接続からオペレーティングシステムの設定まで順を追って説明します。

ステップ1: MicroSDカードの準備

公式のRaspberry PiウェブサイトからRaspberry Pi Imagerをダウンロードします。

MicroSDカードをSDカードリーダーに挿入し、コンピュータに接続します。

オペレーティングシステム:
"Raspberry Pi OS (32-bit)"または他の好みのOSを選択します。

ストレージ:
MicroSDカードを選択します。

「書き込み」をクリックし、プロセスが完了するまで待ちます。これにより、Raspberry Pi OSがMicroSDカードにインストールされます。

ステップ2: Raspberry Piハードウェアのセットアップ

MicroSDカードをRaspberry Piの裏側のMicroSDカードスロットに挿入します。

HDMIケーブルをRaspberry PiのHDMIポートとモニターに接続します。

キーボードとマウスをRaspberry PiのUSBポートに接続します。有線接続を使用する場合は、イーサネットケーブルをイーサネットポートに接続します。

電源をRaspberry Piに接続し、電源コンセントに差し込みます。Raspberry Piは自動的に電源が入ります。

別のディスプレイを使用する場合は、PCIケーブルを使用してRaspberry Piの外部ディスプレイポートに接続する必要があります。

ステップ3: 初期起動と設定

Raspberry Piが起動し、モニターにRaspberry Pi OSのデスクトップが表示されるはずです。

画面の指示に従って以下を行います:

  • 国、言語、タイムゾーンを選択します。
  • デフォルトのパスワードを変更します。
  • Wi-Fiネットワークに接続します(イーサネットを使用していない場合)。
  • ソフトウェアを最新バージョンに更新します。

ステップ4: 基本設定と更新

ターミナルを開き(アプリケーションメニューまたはタスクバーにあります)、次の2つのコマンドでシステムを更新します:

sudo apt update

sudo apt full-upgrade

まず、Raspberry Piが最新のソフトウェアを実行していることを確認します。次のコマンドを実行して更新します:

sudo apt update && sudo apt full-upgrade

AIカメラにはニューラルネットワークモデルのアップロードを処理するRP2040チップが統合されています。

SSHを有効にする(オプション):

Raspberry Piにリモートでアクセスしたい場合は、SSHを有効にします。

  • 「Preferences > Raspberry Pi Configuration」に移動します。
  • 「Interfaces」タブでSSHを有効にします。

SSH(Secure Shell)は、ネットワークを介して別のコンピュータに安全にアクセスする方法です。これにより、他のコンピュータを制御し、ファイルを安全に転送することができます。

SSHを使用すると、物理的なアクセスがなくてもリモートマシンでタスクを実行できます。

ステップ5: Pythonのインストール

次のプロジェクトのために、python3をインストールする必要があります。

Pythonは読みやすく書きやすいプログラミング言語で、初心者に最適です。Raspberry PiでPythonを使用して、ウェブサイト、ゲーム、ホームオートメーションなどのプロジェクトを作成できます。

Raspberry PiでPythonを使用することは、コーディングを簡単で楽しいものにし、子供たちにも人気があります。

ターミナルを開き(アプリケーションメニューまたはタスクバーにあります)、次の2つのコマンドでシステムを更新します:

sudo apt install python3-pip

pip3 install <package_name>

ステップ6: プロジェクトを構築する

楽しんでください!

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

ダウンロード
この記事の利用を希望される場合は、TMEをソースとして提供してください。そして、ネットで再公開する際に、原文へのリンクを含めてください。

こちらも見る