+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
蓄電池( )は、エネルギーを化学的な形で蓄え( )、後で電気エネルギーとして放出するために使用される電気化学装置です。その動作原理は、電解液に浸漬された電極()の間で起こる可逆的な化学反応に基づいています( )。 充電プロセスでは、電気エネルギーが化学エネルギーに変換され蓄電池内に蓄積され、放電時には逆のプロセスが起こり、化学エネルギーが再び電気エネルギーに変換されます。
蓄電池の基本的な特徴は、容量の著しい低下を招くことなく、繰り返し充放電サイクルを行うことができる点にあります。 使用される活物質や電解液の種類に応じて、鉛蓄電池、ニッケル水素電池(NiMH)、リチウムイオン電池(Li-ion)、リチウムポリマー電池(LiPo)など、さまざまな種類の蓄電池が区別されます。 これらの各タイプは、公称電圧、エネルギー密度、サイクル寿命、充電要件など、異なる動作パラメータによって特徴づけられます。
蓄電池は現代の技術とエネルギーにおいて極めて重要な役割を果たしており、携帯電話やノートパソコンから電気自動車、非常用電源システムに至るまで、幅広い機器の電源として、また再生可能エネルギー源のエネルギー貯蔵装置として機能しています(および )。その技術開発は、容量の増大、軽量化、充電時間の短縮、および動作の安全性向上に重点が置かれています。
蓄電池の動作においては、自己放電、メモリー効果(一部の旧式技術で発生)、化学的劣化、および温度が電気化学反応の効率に及ぼす影響といった現象が重要です。 蓄電池の運用においては、電圧、電流、温度の制限を考慮する必要があり、これはエネルギー管理システムや保護回路において特に重要です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。