+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
風速計( )は、空気やその他の気体の流れの速度、場合によってはその方向を測定するために使用される計測器です。主に気象学、空気力学、換気システム、および産業分野など、気体の動きに関するパラメータを制御する必要があるあらゆる場面で使用されています。 その構造と動作原理は、装置の具体的な種類や用途によって異なります。
最も一般的な風速計はボウル式で、回転するボウル部が風によって駆動されます。回転速度は気流の強さに直接比例し、線速度の値に変換されます。 あるいは、翼型風速計、管型風速計、熱式風速計、または超音波式風速計 などが使用されます。これらは、検知方法、測定精度、および環境条件に対する耐性が異なります。
科学および産業用途では、測定信号を処理し、分析システムへのデータ送信を可能にするシステムを備えたデジタル風速計がますます多く使用されています。 これにより、気流をリアルタイムで継続的に監視し、記録・分析することが可能になります。
風速計のパラメータ(測定範囲、応答時間 、精度、外部影響に対する耐性など)は、具体的な使用環境に応じて選定されます。 これらの装置は、空調システムや環境モニタリングにおいて重要な役割を果たすほか、風力発電分野においても、風力発電所の立地評価や管理において不可欠な存在となっています。 風速計と熱風速計
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。