+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

超音波 - 定義

超音波( )とは、弾性媒質中を伝播する機械的波であり、その周波数() は、人間の耳の可聴域の上限である約20 kHzを超えています。その性質上、超音波は人間には音として認識されませんが、技術、医学、科学の分野で幅広く応用されることを可能にする重要な物理的・技術的特性を有しています。

超音波は縦波および横波であり、その伝播は、密度、弾性、内部構造など、伝播する物質の特性に依存します。超音波の周波数は、物質への透過能力や、診断・検出における解像度を決定します。周波数帯が高くなるほど、画像の精度は向上しますが、透過深度は低下します。

技術分野では、超音波は通常、電気エネルギーを高周波の機械的振動に変換する圧電トランスデューサや、磁歪トランスデューサ を用いて生成されます。これらの振動は、物体の内部を調査したり、欠陥を検出したり、距離を測定したり、障害物の位置を特定したり、あるいは人体の内部を画像化したりするために利用できます。 産業用途において、超音波はキャビテーションや局所的な圧力変化を発生させる能力により、洗浄、溶接、乳化、あるいは化学反応の促進において重要な役割を果たしています。

技術音響学およびオートメーションの観点からは、超音波は非接触測定用センサー、位置決めシステム、存在検知、およびエコーロケーションに基づく制御システムにおいて、情報伝達媒体として利用されています。 超音波を利用するには、超音波システムの精度と効率に影響を与える、波長、音響インピーダンス、媒体における減衰()、および位相境界での反射( )などのパラメータを考慮する必要があります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る