+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
アンテナ( )は、電磁システムの構成要素の一つであり、動作モード(送信または受信)に応じて、電磁波のエネルギーを電気エネルギーに変換したり、その逆を行ったりするために使用されます。これは、ラジオ、テレビ、携帯電話、衛星ナビゲーション、レーダー 、あるいはデータ通信網など、あらゆる無線通信システムの重要な構成要素です。
送信モードでは、アンテナは適切な周波数の電流を、空間を伝播する電磁波に変換します。受信モードでは、その逆のプロセスを実行します。つまり、電磁波を受信し、その導体 内に対応する電気信号を誘導します。 いずれの場合も、アンテナの重要なパラメータは信号周波数との整合であり、これは動作する波長によって決定される。放射特性、インピーダンス 、エネルギー利得、偏波、指向性といったアンテナの特性は、信号の送受信効率に影響を与える。
アンテナは、ケーブル状の単純な構造から、ループ、パッシブ素子および能動素子を備えたシステム、さらには現代的な材料やビーム形成技術を用いた複雑な構造に至るまで、様々な形態で構築することができます。 具体的なアンテナの選定は、システムの技術的要件、動作環境、および求められる伝搬パラメータによって決まります。アンテナは単独で使用することも、グループで組み合わせて、複雑な通信機能を果たすアンテナシステムを構築することも可能です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。