+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

シートメタル - 定義

電気シートメタルは、電気機器、特に変圧器、モーター、発電機のコア部品に使用するために最適化された特性を持つ特殊な強磁性材料です。通常、冷間圧延された薄板の低炭素鋼板で、シリコンと合金化することにより磁気特性が大幅に向上します。

電気薄板を使用する主な目的は、ヒステリシス損失 および渦電流 と呼ばれる、交流磁界中でコアを再着磁することによるエネルギー損失を最小限に抑えることである。後者を減らすため、材料は薄いシート状で製造され、多くの場合、厚さは0.5mm以下である。その表面は、層間の電気抵抗を増加させるため、有機または無機絶縁材](/jp/ja/news/library-articles/page/69058/) で[コーティングされることもある。

電気シートには、無配向(NGO、無配向)と配向(GO、配向)の2つの基本タイプがある。前者はあらゆる方向に同じ磁気特性を示し、回転機械用途に適している。後者は、1つの軸に沿って並んだ結晶構造を持ち、特定の方向でより優れた磁気性能を発揮する。

電力損失、飽和誘導、透磁率、絶縁被覆の厚さといった電気薄板の品質パラメータは、国際規格に従って標準化され、管理されている。この材料を正しく選択することは、電力機器の効率、耐久性、サイズに大きな影響を与えます。

フェライトコア

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る