+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

圧電センサー - 定義

圧電センサーは、圧電現象を利用して機械的圧力、振動、力、加速度 を電気信号に変換する測定素子である。センサーの動作は、機械的変形に応答して、加えられた力に比例した電荷](/jp/ja/news/library-articles/page/61944/) を生成する圧電材料の特性[に基づいています。この現象は、一部の天然結晶(石英など)や合成的に製造されたセラミック材料で発生する。

圧電センサーの構造において、最も重要な要素は圧電材料の層であり、多くの場合、電極 に接続され、適切な機械的ハウジングに囲まれています。圧電材料が力によって変形すると、その結晶構造に電荷シフトが生じ、電極間に電位差が生じます。この信号はさらに増幅され、フィルターにかけられ、電子システムによって分析される。

このタイプのセンサーは、高感度、広いダイナミック・レンジ、極端な環境条件への耐性を必要とする用途に使用される。機械工学 、機械診断、安全システム、医療、消費者技術に使用され、触覚、振動、圧力パルスを検出します。その設計上、圧電センサーは動的測定に特に効果的ですが、蓄積された電荷が徐々に散逸するため、静的な力の検出にはあまり適していません。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る