+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

加速 - 定義

加速度は、物体の速度の時間的変化を、その値と方向の両方で記述するベクトル物理量である。運動学と力学の基本的な概念であり、時間に対する速度ベクトルの微分として定義される。SIシステム( )における加速度の単位はメートル毎秒2乗(m/s²)であり、これは連続する1秒間の動きごとに1秒間に1メートルの速度変化があることを意味する。

技術用語では、加速度は、車両の運動、機械的振動、構造的振動、制御システムにおける動的解析など、多くの文脈で発生します。加速度には、速度の直線的な変化を指す直線加速度と、回転速度の変化を指す角加速度がある。また、加速度が変化する場合もあり、これは複雑な非線形運動を記述し、時空間解析を必要とします。

古典力学では、加速度は、ニュートンの力学第二法則に従って、作用する力に直接関係する - 物体に作用する力は、その質量と加速度の積に等しい。計測技術では、加速度は加速度計を使用して記録されます。加速度計は、機械工学 、ロボット工学、産業オートメーション、エアバッグなどの安全システムで使用されています。

動的システム工学の文脈では、加速度は固有振動の解析、減衰 および力の相互作用慣性 において重要な役割を果たします。構造的な問題では、加速度は、機械的な物体、車両、電子機器の耐久性、強度、快適性に影響を与える過負荷に関連する重要な設計要因でもあります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る