+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ガンダイオード( )は、主にマイクロ波放射源として使用される半導体デバイスである。 これはトランジスタ型ダイオードのグループに属しますが、その動作は、従来のp-n接合 に基づくものではなく、ガリウムヒ素(GaAs) やインジウムリン(InP)](/jp/ja/news/library-articles/page/62144/) などの均質半導体[における負の動的抵抗の現象に基づいています。 この効果は、1963年にジョン・ガンによって記述され、この素子は彼にちなんで名付けられました。
ガン現象は、特定の電圧条件下では、電荷キャリアの一部が有効質量のより高いエネルギーバンドへとシフトし、その結果、移動度が低下し、抵抗値の高い領域、いわゆる高電界ドメインが出現するという事実に基づいています。 このような領域は半導体構造内を移動し、数ギガヘルツから数十ギガヘルツの周波数を持つ電圧発振を発生させます。この現象は、適切なドーピング層と接点形状が採用された、コネクタのない構造で発生します。
ガンダイオードは、マイクロ波発生器、レーダー 、通信システム、および測定システムで使用されています。 ガンダイオードは、比較的シンプルな設計であり、広帯域で動作できるという利点がある。特定の周波数で安定した発振を実現するために、マイクロ波共振器と組み合わされることが多い。その非線形特性のため、このダイオードは従来の整流素子としてではなく、能動的な発振素子として使用される。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。