+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
PINダイオード( )は、従来のp型層とn型層の間に、追加の、ほぼ不純物を含まないi型(本質型)半導体領域が配置された半導体ダイオードの一種である。 この特徴的な構造(p-i-n)は、特に高周波領域や高放射照度条件下における動作において、素子の電気的特性に大きな影響を与えます。
i層の存在により空乏層の幅が広くなり、その結果、耐圧が高くなり、整流特性が向上します。 導通状態では、i層が電荷キャリアで満たされ、比較的安定した動的抵抗と、電圧の関数として直線的に増加する電流が得られます。順方向状態では、広い空乏層により効率的な電荷分離と短いスイッチング時間が可能となり、これはパルスおよび高周波用途において重要です。
これらの特性により、PINダイオードはマイクロ波技術において、スイッチ、変調器 および電力リミッターとして広く使用されています。オプトエレクトロニクス分野では、高速フォトダイオードとして機能し、光パルスを 高い時間分解能で検出することが可能です。また、その構造は、大きな有効検出体積が要求される電離放射線の検出用途にも適しています。
ダイオードの性能は、i層の厚さや純度、および接合部の製造技術や使用される半導体材料の種類に依存します。代表的な材料にはシリコンやガリウムヒ素 があり、これらを用いることで、特定の用途に合わせて光帯域幅や電気的特性を調整することが可能です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。