+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

容量ダイオード(バラクタ) - 定義

容量性ダイオード(バラクタ)は特殊な半導体素子であり、その主な機能は順方向に印加される電圧に依存して可変キャパシタンス となることである。標準的なダイオードとは異なり、整流器 としては使用されず、非線形電圧制御コンデンサとして使用される。その動作は、コンデンサの誘電体として働くp-n接合](/jp/ja/news/library-articles/page/69904/) の空乏層[の幅を変えることに基づいている。

停止電圧が増加すると、空乏領域の厚みが増加し、接合キャパシタンスが減少する。この現象は電子回路において、共振回路の正確な周波数制御、変調、同調に利用されている。バラクタ の容量特性は非線形であるため、フィルタ](/jp/ja/news/library-articles/page/68938/) 、ジェネレータ、位相シフタのパラメータ[をリアルタイムでダイナミックに調整することができます。

バラクターは高周波技術、特にRFおよびマイクロ波回路で広く使用されており、その小型サイズと電圧変化に対する高速応答により、最新の通信システムへの応用が可能です。適切に設計された半導体構造とドーピング・プロセスは、調整可能なキャパシタンスの範囲、損失、および温度関数としてのパラメーターの安定性に影響します。

反転状態での動作により、容量性ダイオードは非常に低いリーク電流と高い入力インピーダンスによって特徴付けられ、高Qシステムにおいて有用です。バラクタ製造に使用される代表的な材料は、シリコンおよびガリウムヒ素 で、広い動作帯域幅と低い誘電損失を実現します。

容量性ダイオード

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る