+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
自由振動( )とは、機械的、電気的、あるいはその他の動的系において、平衡位置からの初期変位の後、外部からの力が加わることなく振動し続ける一種の振動運動である。 この運動は、弾性力、慣性力](/jp/ja/news/library-articles/page/68752/) 、および抵抗が存在する場合は減衰力[といった、システムの内部力によって生じる。自由振動は、単純な質量ばねモデルから複雑な電気機械システムや建築構造物に至るまで、多くの物理系で発生する。
自由振動の周波数は固有振動数と呼ばれ、質量、剛性、減衰特性といったシステムの物理的特性のみに依存します。 減衰がごくわずかであるシステムでは、これらの振動は長時間続く可能性がありますが、減衰の大きいシステムでは、熱やその他エネルギー損失という形でエネルギーが散逸するため、振動の振幅 は急速に減少します。
自由振動の数学的記述は、2 次微分方程式に基づいており、その解は、システムの応答が、減衰した調和振動、あるいは強い減衰の場合は非振動的な応答となることを示しています。 工学や力学において、自由振動は、構造物の振動に対する耐性を決定し、動的システムの安定性を評価し、所定の動的特性を持つ装置を設計するために解析されます。
建設、自動車、航空、材料工学など多くの技術分野において、自由振動の制御は、技術システムの耐久性、使用時の快適性、および動作の安全性を確保するために極めて重要です。 外部からの励振周波数がシステムの固有周波数と一致する際に生じる共振現象は、自由振動の解析と直接関連しており、工学設計プロセスにおける重要な要素である。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。