+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

電気泳動子 - 定義

エレクトロフォア(Electrophore) は、高電位(](/jp/ja/news/library-articles/page/61944/) )で電荷()を発生させ、転送するために使用される古典的な静電装置である。誘電体ベース(通常、樹脂やエボナイトのような絶縁材料でできている)と、絶縁ハンドルを備えた金属プレートである。電気泳動装置の動作は、静電誘導 という現象([)に基づいており、機械的な変位なしに、大量の電荷を繰り返し発生させることができる。

使用過程において、誘電体プレートは他の帯電体との摩擦や接触によって帯電する。反対符号の電荷は、誘電体 と接触している表面に引き寄せられ、同符号の電荷は押し流される。金属板の瞬時接地により、同じ符号の電荷は流出し、反対側の電荷だけが残る。接地 から切り離され、金属板が持ち上げられると、反対側の電荷は他の場所に移動することができる。

電気泳動装置の利点は、誘電体ベースが一度充電されると、金属板を貼ったり、接地したり、外したりするサイクルのたびに、繰り返し電荷を獲得できることである。この装置は、18世紀から19世紀にかけて、静電気学 の研究において、高電圧源 として、また基本的な静電気現象を説明する教材として広く使用された。現代では、ウィムシャースト・マシンやヴァン・デ・グラーフ発電機など、より高度な静電発電機に取って代わられたが、電気泳動器は電気科学の発展の歴史において重要な例であり続けている。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る