+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
自然放出とは、励起された原子や分子などの量子系が、光子](/jp/ja/news/library-articles/page/61824/) の放出[を伴って、より低いエネルギー状態へと自発的に遷移する量子現象のことである。この過程は外部電磁場の関与なしに起こり、物質と放射線の相互作用の主要なメカニズムの一つである。
原子物理学では、自然放出は、電子の脱励起()を説明する。 、エネルギー準位の差に対応する周波数を持つ光子の形でエネルギーの一部が放出される。この過程はランダムで制御されていないため、放出される放射は位相、方向、偏光がランダムである。これは強制放出とは異なり、光子が遷移を開始し、励起光子と同じパラメータを持つ放射が生成される。
自然放出が起こる確率はアインシュタイン因子Aで表され、エネルギー準位の性質と物理定数に依存する。この係数の逆数である励起状態の寿命は、原子や分子が光子を放出する前に励起状態にある時間を決定する。
自然放出は、分光学、固体物理学、天体物理学、光源技術など、科学技術の多くの分野で基本的な役割を果たしている。自発光は、蛍光灯や発光ダイオード(LED)、星などの自然放射源における発光の主要なメカニズムである。オプトエレクトロニクス・システムでは、光源の特性、光ノイズ、効率信号処理 に影響を与える。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。