+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
デジタルフィルタは、離散デジタル信号を処理して特定の周波数成分を分離、減衰、 変更するために使用される数学的回路またはアルゴリズム である。リアルタイムで連続信号に作用するアナログ・フィルタとは異なり、デジタル・フィルタはサンプリングされた数値データに作用し、デジタル信号処理(DSP)システム のソフトウェアまたはハードウェアによって実装される。
デジタル・フィルターの動作は、乗算、加算、タイムシフトなどの離散算術演算を用いた入力信号の分析と変換に基づいている。フィルタの重要な特徴は、その振幅特性と位相特性であり、フィルタが信号の異なる周波数成分にどのような影響を与えるかを表す。デジタル・フィルタの設計では、カットオフ周波数、スロープ、ストップバンドでの減衰レベルなどのパラメータを決定する必要がある。
デジタル・フィルタは、有限インパルス応答(FIR)フィルタと無限インパルス応答(IIR)フィルタの2種類に大別される。FIRフィルタは常に安定しており、直線的な位相特性を持つため、正確な信号位相マッピングを必要とするアプリケーションに適しています。一方、IIRは計算効率が高いが、安定化処理を追加する必要がある場合がある。
デジタルフィルターは、電気通信、オーディオ、医療用画像処理、データ解析、 測定、レーダー、 および制御システムで広く使用されています。その柔軟性、適応性、ハードウェアノイズへの耐性から、今日のデジタル技術の根幹をなしています。実際のシステムにおいては、その実装には、信号のサンプリング](/jp/ja/news/library-articles/page/69460/) ([)と同期させることと、計算精度の適切な選択が必要であり、特に計算資源が限られているシステムにおいては、そのことが重要である。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。