+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
クラップ・ジェネレーターは、LC共振回路を使用したフィードバック に基づく正弦波ジェネレーターのバリエーションで、主に高い周波数安定度を持つ信号の生成に使用される。古典的なコルピッツ・ジェネレーターを発展させたもので、共振回路に直列コンデンサーが追加されている。この素子により、発振周波数の制御が向上し、トランジスタやアンプのゲイン・パラメーターの変化に対する耐性が高まります。
基本的なクラップ回路は、アンプ(通常はバイポーラ・トランジスタかFET)と、1つのインダクタと3つのコンデンサからなる共振回路を使用する。](/jp/ja/news/library-articles/page/61762/) コイルと直列に接続されたコンデンサは、主に発振の周波数([)を決定し、高品質の素子(例えば、空気コンデンサや容量性ダイオード )を使用して発電機を微調整することができます。他のLCジェネレーターと比較して、クラップ・デザインは熱安定性が高く、選択特性が優れています。
クラップ・ジェネレーターは、無線システム、ローカル・ジェネレーター、測定用オシレーター、安定した基準信号源として使用されています。その利点から、周波数ドリフトの影響を受けにくく、出力信号のスペクトル純度が高いことが要求される設計では、頻繁に選択される。しかし、安定した動作条件と適切な発振振幅を維持するためには、受動部品の慎重な選択と正しいアンプ構成が必要です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。