+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ハロトロン(ホールセンサー) - 定義

](/jp/ja/news/library-articles/page/61944/)](/jp/ja/news/library-articles/page/69406/) ホールトロン は、ホールセンサー としても知られ、ホール効果と呼ばれる物理現象に基づく半導体センシング素子である。この現象は、電界[の影響下で導体 または半導体 内を移動する電荷のキャリア[が、外部磁界 によって偏向されるときに発生する。この偏向の影響により、電流の流れ方向と磁気誘導ベクトルに対して垂直に測定された横電圧(ホール電圧)が発生する。

ホール効果構造では、流れる電流が電荷キャリアのラインを生成し、磁場の存在下で偏向され、センサーの2つのエッジの間に電位差を生じさせる 。この電圧の大きさは磁場の強さと供給電流の強さに比例するため、対象物に機械的に接触することなく磁場を正確に測定することができる。

ホールセンサーは、メカトロニクス 、オートメーションシステム 、自動車、民生用電子機器、測定装置などに広く使用されている。その他、角度位置検出、速度測定(例えば磁気エンコーダ)、電流監視、非接触スイッチなどに使用されています。振動、磨耗、機械的干渉に対する高い耐久性により、信頼性と長寿命が重視される分野で使用されています。

最新の集積回路設計では、ハロトロンは信号調整回路、アンプ、アナログ-デジタルコンバーター、通信インターフェースと統合されることが多く、組み込みシステムのマイクロコントローラーに直接組み込むことができます。ホールセンサーは、その小型化と低消費電力要件のおかげで、モノのインターネット(IoT)技術 やモバイル機器でも重要な役割を果たしています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る