+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ホドメーター - 定義

ホドメーターは、経路に沿って移動する車輪または他の転動体の回転数に基づいて移動距離を決定するために使用される測定器です。ホドメーターの動作は、回転数をカウントし、車輪の既知の直径を使用して距離に変換することに基づいており、直接かつ機械的に簡単な方法で距離を測定することができます。この装置の歴史は古く、現在では機械式と電子式の両方が使用されている。

現代のホドメーターシステムでは、光学センサー、磁気センサー、パルスエンコーダが回転運動を記録し、このデータをデジタル処理して移動距離の情報を提供します。ホドメーターは、多くの陸上車両、移動ロボット、農業機械、土木工学で使用される測量・計測機器に不可欠な部品です。車両では、ホドメーターは走行距離計やナビゲーションシステムと統合されていることがほとんどです。

移動ロボットやオートメーションでは、ホドメーターは局所的な運動測定に基づく位置推定、いわゆる推測航法に使用されます。 推測航法ホドメトリーベースの測定は局所的で外部信号を参照する必要はありませんが、車輪のスリップや荒れた地形、時間ドリフトなどの系統誤差によって精度が制限されます。このため、ホドメトリーデータは他のセンサー(例えば、GPS 、IMU)からの情報で補完されることが多く、フュージョン データを可能にし、定位精度を向上させます。

ホドメータの設計は、特にフィールドアプリケーションにおいて、汚れ、振動、温度変化に対する耐性などの動作条件を考慮する必要があります。より高度な測位技術が利用できるようになったにもかかわらず、ホドメーターは、輸送や産業技術における多くの計測・制御システムに不可欠で信頼性の高いコンポーネントであり続けています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る