+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

IGBT - 定義

IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ*)は、バイポーラトランジスタ(BJT)と絶縁ゲートトランジスタ(MOSFET)の特性を組み合わせた構造の半導体パワー素子です。高い通電能力を維持しながら、高いスイッチング効率を実現するように設計されている。この組み合わせにより、IGBTは、低伝導損失と高速スイッチング応答が重要なパワー・エレクトロニクス・システムで広く使用されています。

IGBTは、MOSFETトランジスタのように電圧制御入力を持ち、制御回路を簡素化し、ゲート消費電力を低減します。同時に、導通状態では、バイポーラ構造により、比較的低い飽和電圧で大電流を流すことができるため、電力効率が高くなります。この素子の特徴は、パワー構造にp型層が存在することで、オン状態で電流をより効率的に伝導することができる。

IGBTは、インバーター、コンバーター、UPS、モーター制御システム、HVDCシステム、各種産業機器などに使用されている。高電圧・高電流で動作するIGBTは、中高圧電源アプリケーションに最適なソリューションです。スイッチング時間、電力損失、過負荷現象に対する耐性などのIGBTの性能は、その設計と冷却や供給電圧などの動作条件に依存します。

IGBTはその複雑な構造により、バイポーラ部でのキャリア電荷再結合に伴う電流ターンオフの遅延現象を示し、これが動特性に影響を与えます。しかしながら、絶え間ない技術開発のおかげで、今日のIGBTトランジスタは非常に高い効率と信頼性を達成し、ますます要求の厳しくなる電力変換および制御システムでの使用を可能にしています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る