+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

インプロージョン - 定義

内破( )とは、大きな圧力差の影響下で、対象となる系の中心に向かって外部から力が作用することにより、物質が急速に内側へ崩壊する現象である。過剰な内部エネルギーによって物質が膨張する爆発とは異なり、内破は周囲の圧力に対して内部圧力が不十分な結果として発生し、構造の急激な崩壊をもたらす。

この現象は、巨視的および微視的スケールの両方で発生し得る。技術的なインプロージョンの一例として、外殻の損傷により空の加圧容器や真空容器が押し潰され、その結果、大気中の空気が即座に侵入し、機構が瞬時に破壊されることが挙げられる。 核物理学の文脈では、インプロージョンは一部の熱核爆弾の設計において重要な役割を果たしており、精密に設計された衝撃波が中心に向かって収束し、核分裂性物質を臨界値まで圧縮する。

インプロージョンは、流体力学や音響学 でも分析されており、そこではキャビテーションという現象を伴います。キャビテーションとは、液体中の気泡が破裂し、その後崩壊することで、局所的に非常に高い温度と圧力が発生する現象です。 天体物理学の文脈では、インプロージョンは大質量星の重力崩壊に関連しており、中性子星やブラックホールの形成につながります。

工学の観点からは、インプロージョンの制御とモデリングには、媒質のパラメータの動的な変化、衝撃波の伝播、物質の非線形性、および複雑な機械的・熱的相互作用を考慮する必要があるため、この現象は、力学、熱力学 、プラズマ物理学 、および材料工学の境界領域における学際的な研究の対象となっている。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る