+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

プラズマ - 定義

プラズマ は、固体、液体、気体に次ぐ物質の第4の状態であり、電離した粒子(正電荷を帯びたイオンと自由電子)の存在によって特徴づけられ、電気の伝導体 という特性を持つ。気体に十分な量のエネルギーを供給することで、原子や分子から電子が離れ、荷電粒子と中性粒子の混合物が形成されることで形成される。

プラズマでは、電磁場と強く相互作用する物質に特徴的な多くの現象が起こる。プラズマは電気を伝導し、電磁波を発生させ、放射線を放出し、外部()の電気( )や磁場に反応することができる。電荷キャリアの移動度が高いため、プラズマは高い電気伝導性を示し、渦電流 、波や対流セルのような空間構造を作り出す能力を持つ。

プラズマは、イオン化の度合い、密度と温度によって、高温(高エネルギー)、低温(低温)、電子とイオンの温度のバランスとアンバランスに分けられる。プラズマは、星、雷、オーロラ、電離層など、自然界にも存在する。人工的に発生させたプラズマは、グロー放電、アーク溶接、プラズマエンジン、マイクロエレクトロニクスのエッチングプロセス 、プラズマランプ、核融合炉、ガス滅菌・浄化装置など、さまざまな技術応用に用いられている。

プラズマの数学的記述には、電気力学、粒子運動論、複雑系理論の方程式を考慮する必要がある。磁場の存在下でのイオン化流体の挙動を記述する磁気流体力学(MHD)理論は、プラズマ研究において重要な役割を果たしている。プラズマは熱平衡状態に存在することもあれば、強く非定常であることもあり、基礎物理学とハイテク工学の双方にとって興味深いものとなっている。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る