+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
](/jp/ja/news/library-articles/page/61966/) [電気誘導( )とは、交流磁場の作用下、あるいは外部電荷の存在下で、電荷や電位差(電圧)が生じる物理現象である。この用語は主に2つの文脈で使用されることがある。すなわち、「静電誘導」と「電磁誘導」であり、いずれも電気現象が生じる異なるメカニズムを表している。
ファラデーの法則によって記述される電磁誘導の場合、電気回路を横切る時間的に変化する磁場 は、電流の流れを誘起し得る起電力 を生み出します。これは発電機、変圧器、および誘導コイルの動作の基本メカニズムであり、電力技術の基礎となっています。 誘導起電力の大きさは、磁束の変化率と回路の巻数に依存する。
一方、静電誘導は、外部電界の結果として導体 内の自由電荷が変位することを伴う。 帯電した物体が導体に近づくと、材料内部で電荷の分離(一部の電荷は引き寄せられ、その他は反発される)が生じ、局所的な電位差が生じます。この現象は、コンデンサ、静電シールド、および非接触物体検出装置に利用されています。
物理的な観点から見ると、電気誘導は電荷と電界の相互作用の結果であり、動的システムにおけるエネルギー伝達の手段です。その数学的記述には、電界強度、電位、および誘導された電気現象間の関係を正確に記述する、マクスウェル方程式の積分形および微分形が用いられます。 誘導は多くの技術的現象における重要な要素であり、数多くの電子 および電気機械部品の動作を支えています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。