+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
超低周波音 音響波 人間の耳の可聴域下限より低い周波数、つまり20Hz以下の音である。音として意識的に知覚されることはないが、その存在は振動や振動、主観的な不快感という形で身体に感じられる。超短波は空気中を長時間伝搬し、さまざまな媒体を透過する能力を持つため、科学技術の多くの分野で特に重要視されている。
超低周波の発生源には、自然なものと人工的なものがある。自然界では、火山の噴火、地震、嵐、海の波、地殻変動などの地球物理学的現象によって発生する。また、例えば象のように、長距離通信の一形態として一部の動物によっても発生する。技術環境では、機械装置、風力タービン、内燃エンジン、工業用ファン、高速列車などから低周波音が発生する。
物理的な観点から見ると、低周波音は縦波であり、その長さは数百メートルにも達する。その検出と分析には、高い感度と精度を持つ特殊な検出器が必要です。工学的用途では、構造物のモニタリング、自然災害の検知システム、地球内部の研究のための地球物理学などで使用されている。
低周波音は人間の健康や福祉に影響を与える可能性があるため、その生物学的影響に関する研究が進められている。通常、短期的な暴露は永続的な影響を引き起こさないが、長期的な暴露は、頭痛、落ち着きのなさ、疲労感、平衡感覚の欠如などの症状を引き起こす可能性がある。そのため、労働環境や公共空間における低周波音レベルの基準やレギュレータは、音響衛生や安全に関する機関の関心を集めています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。