+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

音響波 - 定義

音響波 は、弾性媒体中を伝播する機械的な妨害であり、媒体の粒子の圧力、密度、速度の局所的な変化によって引き起こされる。その発生源は、固体の振動から液体や気体の圧力変化まで、分子の振動を引き起こすあらゆる現象である。音響波は、分子の振動方向と波の伝播方向が一致する縦波の形で伝播するが、固体では横波も発生する。

音響波の特徴的なパラメータは、周波数 、波長、伝播速度、音圧の振幅である。周波数によっては、超低周波音 可聴音超音波 の範囲に含まれることもある。波の伝播速度は媒質の特性、特に弾性と密度に依存し、気体よりも固体の方がはるかに大きい。室温の空気中では、音波の典型的な速度は約343m/sである。

物理的な観点から見ると、音響波は、圧力擾乱の影響下における媒質の運動を記述する波動方程式の解である。その伝搬は、反射、屈折、回折、干渉、減衰 などの現象を受けることがある。これらの現象は、音が空間をどのように伝播し、障害物や物質とどのように相互作用するかを決定する。

音響波は、技術音響学、医学(例えば超音波検査)、水中通信、工業(例えば超音波欠陥検査)、そして日常生活(音声や音楽の伝達)において重要な役割を果たしている。音響波の特性を分析することで、音響システム、ノイズ抑制、電気音響変換器、材料の構造検査や非破壊診断のための装置の設計が可能になります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る