+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

スマートダスト - 定義

スマートダスト(smartdust)とは、環境からのデータをリアルタイムで監視、収集、送信できる微小な無線センサーシステムの概念である。しばしばmotesと呼ばれるこれらのマイクロ・デバイスはそれぞれ、センシング・エレメント、マイクロプロセッサー・チップ、通信モジュール、電源をその構造に統合し、同時に物理的寸法を最小限に抑え(多くの場合、ミリメートル以下)ている。

スマートダスト技術の起源は、微小電気機械システム(MEMS )と無線マイクロシステムの研究にある。この種のデバイスは、空間に自由に分散させることができ、より大きな感覚ネットワークの一部として自律的に機能する。隣接するノードと通信し、中央の収集システムにデータを中継する能力を持つスマートダストは、分散型の自己組織化モニタリング構造の構築を可能にする。

スマートダストの応用範囲は、産業や環境工学から、医療、精密農業、軍事、セキュリティ・アプリケーションまで多岐にわたる。これらのデバイスは、温度、圧力、湿度、ガスの存在、振動などの物理的、化学的、生物学的パラメーターをモニターすることができる。その小型サイズと、手の届きにくい場所や危険な環境でも動作する能力により、控えめで継続的な観察が必要なアプリケーションで非常に有用です。

スマートダストの開発における課題は、主に電力、拡張性、効率的な通信、データ・セキュリティである。効率的な小型化技術電子部品 と同様に、低消費電力で信頼性の高い伝送方法を開発することが、重要な研究分野である。ナノテクノロジー と省エネルギー回路が発展するにつれて、スマートダストは将来のモニタリング・分析システムのプラットフォームとしてますます現実味を帯びてきている。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る